This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.971万NABD:LME4.971万

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OP27, LM317, TL072, LM337, OPA1602, OPA2132, OPA134, OPA2134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743365/lme49710nabd-lme49710

部件号:LME4.971万NABD
线程中讨论的其他部件:OP27LME4.972万LM317TL072LM337OPA1602OPA2132OPA134OPA2134

大家早上好。

如果可能,我要了解将LME4.971万作为缓冲器插入过滤器(我附上了接线图)的原因,它会在过滤器的低通部分产生噪音。

在我看来,它是典型的50/100 Hz噪声,但我不确定,因为我没有分析仪。

奇怪的是,通过将噪音放回AD的OP27电路,噪音完全消失,即使使用OPA134PA,噪音也不存在。

在接线图中,您建议在我插入的LME4.972万数据表中使用10 MF电解电容器。

我注意到许多集成的都需要将其用作缓冲区的措施,在寻找解决方案时,这也适用于LME4.971万?

我在电源中插入了一个双二极管电桥,并将其附在接线图中,我还将BD139更换为2SC2660。OP27的噪音总是听不到,但当我将其更换为LME4.971万时,它会再次出现。

我想澄清的是,其他的集成产品一直是并且现在是LME4.972万,同时也是"噪音",LME4.971万的音质非常出色,细节是"超棒"的。

我拥有LM325已有多年,但我认为是时候改变了,所以我可以用什么来获得比现在更好的营养。 像往常一样,我只想使用您认为无与伦比的组件。

LME4.971万是Mouser我买的。

感谢你的帮助。

真诚地问候您

Guido Bullo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    欢迎使用e2e。
    我们将在本周查看您的问题并提供一些意见。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢大家对我的问题的关注。

    添加滤波器方案,其中包含滤波器切割为1500/5000 Hz5000 Hz的所有组件值。

    此外,每个滤清器有两个电源。

    不用说,我提前向你表示感谢。

    Guido Bullo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    OP27和LME4.972万是两种不同的放大器。 OP27是一种精密的高速放大器,而LME4.972万主要侧重于音频带宽。
    与LME4.972万相比,OP27的频率为极低1/f角,大约低10倍。 这看起来像是一个与零件相关的差异。
    我只建议您使用最适合您的应用的设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向大家致意并感谢你们。
    此时,我询问您在替换LME4.971万/49720的4.972万的过滤器中使用哪种组合,这是更高的质量,请记住,我需要8PDIP组件。
    正如我所说,我想使用您的产品。
    我忘了问您哪些组件用于正负进给。
    我是否必须继续使用LM317 / 337线对,或者是否有更好的部件?
    谢谢,回头见
    Guido Bullo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Guido,

    我知道这个电路。 这是从Elektor 5/88中发表的文章“uniphase active”,对吗?

    电路包含许多有源滤波器。 有源滤波器中的电阻器具有相当高的电阻(10k ... 69k6),这使得查找合适的精密滤波器盖变得容易得多。

    为了保持较低的噪声性能,您不仅必须使用具有极低电压噪声的运算放大器,而且还必须使用非常低的电流噪声!! 这就是为什么在该电路中最初选择TL072的原因。

    进入数据表并搜索"输入噪声"。 您将找到“输入电压噪声密度”和“输入电流噪声密度”。 流经10k电阻器的1pA/SQR (Hz)电流噪声密度转换为1pA/SQR (Hz) x 10k = 10nV/SQRT (Hz)的附加电压密度!

    因此,要找到TL072的替代品,我需要搜索超低噪声FET-OPAMP。 FET-OPAMP的输入电流噪声最低。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guido,

    LM317和LM337仍是最先进的稳压器! 没有理由为您的电路选择不同的产品。

    顺便说一下,许多现代运算放大器具有如此高的PSRR (电源抑制比),以致电源噪声不再对信号噪声产生任何明显的影响。 仅在使用极高增益电源噪声的应用中才会成为问题。 但在您的应用中,增益非常低,信号相当高。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    1989年6月,该计划从Progetto Elektor获得,该版本被翻译成意大利文。

    从逻辑上讲,就像在意大利做的所有事情一样,它没有过滤器组件的价值。

    十年前,我在网上随机找到了实现这一目标的公式。

    我要澄清的第一件事是有关集成的噪音。

    我记得我曾经从Digikey购买LME4.972万,我把它们放到了一个渠道中,令我惊讶的是,噪音几乎是不可察觉的,所以大约三年前其他供应商购买的那些都是芋头,让我数月都很生气。

    现在,我将跳到我问您的第一个问题,这是一个关于电阻器的值的问题!

    如果电容器的值为三元,则电阻值会显著下降,因此噪音可能会略微下降。

    我说我使用的是Panasonic聚丙烯电容器,正是ECW系列,你怎么看?

    对于我可以使用的电阻器?

    我目前使用Vishay MRS2.5万,我可以在电路中使用哪种来提高性能。

    对于集成的,我的选择将落在OPA134/OPA2132系列上,因为OPA1602系列是SMD,它们太小,对我们汽车制造商来说,几乎不可能制作印刷版。

    鉴于事实,我认为非常重要的一点是要求德克萨斯州发布照片或数据,使其组件的原件可以区分,因为复印市场对每个人都是可怕和有害的。

    我期待着你们的宝贵意见。

    Guido Bullo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    关于LME4.972万的噪音,您应该阅读此内容

    e2e.ti.com/.../41.5907万

    e2e.ti.com/.../72.5471万

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    OPA134和OPA2132外观良好。 但我会稍微降低电路中的电阻,因为这些运算放大器非常快。 是的,则必须按相同的系数增加过滤器中的上限值。 整体效果不仅是更好的稳定性,而且是更低的电阻器噪声。

    ECW系列外观良好。 但是,我会从几个上限中选择,以获得+/- 1 % 公差。

    金属膜(薄膜)电阻器相当不重要。 MRS2500应该正常。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Kay。

    Lo dico nella Mia lingua al pine di esprimere quello che sento |

    非常感谢这家酒店

    Guido Bullo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Guido,

    è 的完美!

    卡里萨卢蒂德南福雷斯塔内拉酒店(德国)...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saluti dalla Regina del mare,sono Veneziano。
    Ciao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    祝大家新年快乐!

    我最后问您有关过滤器的事情!

    我可以降低电阻R27,R28,R29,R30,R39, R40,R41至1K。

    谢谢大家

    Guido Bullo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    祝你新年快乐!

    噪音最多的是有源滤波器,而不是这些电阻器。 因此,我认为降低R27...R30和R40...R41没有好处。

    使用OPA2132和OPA2134时,每个OPAMP的最小输出负载为600R。 因此,可以将R27...R30和R40...R41降低到1k。 但使用TL072时,每个OPAMP的最小输出负载为2k,因此不建议降低这些电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    Guido Bullo