https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743365/lme49710nabd-lme49710
部件号:LME4.971万NABD线程中讨论的其他部件:OP27, LME4.972万, LM317, TL072, LM337, OPA1602, OPA2132, OPA134, OPA2134
大家早上好。
如果可能,我要了解将LME4.971万作为缓冲器插入过滤器(我附上了接线图)的原因,它会在过滤器的低通部分产生噪音。
在我看来,它是典型的50/100 Hz噪声,但我不确定,因为我没有分析仪。
奇怪的是,通过将噪音放回AD的OP27电路,噪音完全消失,即使使用OPA134PA,噪音也不存在。
在接线图中,您建议在我插入的LME4.972万数据表中使用10 MF电解电容器。
我注意到许多集成的都需要将其用作缓冲区的措施,在寻找解决方案时,这也适用于LME4.971万?
我在电源中插入了一个双二极管电桥,并将其附在接线图中,我还将BD139更换为2SC2660。OP27的噪音总是听不到,但当我将其更换为LME4.971万时,它会再次出现。
我想澄清的是,其他的集成产品一直是并且现在是LME4.972万,同时也是"噪音",LME4.971万的音质非常出色,细节是"超棒"的。
我拥有LM325已有多年,但我认为是时候改变了,所以我可以用什么来获得比现在更好的营养。 像往常一样,我只想使用您认为无与伦比的组件。
LME4.971万是Mouser我买的。
感谢你的帮助。
真诚地问候您