主题中讨论的其他部件: TAS5825M
大家好,
客户使用TAS5754并遇到一些问题,请帮助提供一些意见。
1,如果TAS5754的内部温度传感器可以读取数据?
2,当PPC2在TAS5754EVM上设置EQ+DRC时,它工作正常。 导出此配置并运行目标板,TAS5754将无法正常工作,音频可以输出,但没有EQ+DRC。 问题是,PPC2是否是导出TAS5754M配置文件的正确工具?
3,TAS5754内部,如果DRC功能必须在音量控制之前工作? 修复DRC但需要更改卷时会出现问题,因为不同的卷需要修改DRC。
4,使用两个4OHM扬声器(40W+40W)作为TAS5754的负载,音频输出将失真,是吗?
5,TAS5754正常工作时,如果暂停时钟输入,然后恢复时钟,设备将再次保持正常工作?
谢谢!