This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754's配置无法正常工作

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748080/tas5754m-tas5754-s-config-can-not-work

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件: TAS5825M

大家好,

客户使用TAS5754并遇到一些问题,请帮助提供一些意见。

1,如果TAS5754的内部温度传感器可以读取数据?

2,当PPC2在TAS5754EVM上设置EQ+DRC时,它工作正常。 导出此配置并运行目标板,TAS5754将无法正常工作,音频可以输出,但没有EQ+DRC。  问题是,PPC2是否是导出TAS5754M配置文件的正确工具?  

3,TAS5754内部,如果DRC功能必须在音量控制之前工作? 修复DRC但需要更改卷时会出现问题,因为不同的卷需要修改DRC。

4,使用两个4OHM扬声器(40W+40W)作为TAS5754的负载,音频输出将失真,是吗?

5,TAS5754正常工作时,如果暂停时钟输入,然后恢复时钟,设备将再次保持正常工作?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的我的答案。
    1)否
    2)您是否可以上传您提到的配置文件?
    3)您在谈论哪种HybridFlow? 我们假定在设计大多数混合流时,主机处理器会执行音量控制。 如果您的客户希望在DRC之后使用音量,我们通常建议他们在进行调整时将音量设置为最大。
    4)您谈论的输出功率是多少? 每个通道40瓦?
    5)是的。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复。

    我可以直接收到您的电子邮件和客户链接,这将有助于客户提供他们的文件和测试数据。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/6/MyTAS5754_5F00_6MHF2_5F00_HF4_5F00_180906_5F00_LR.xml</s>18.0906万

    我上传配置文件;

    设计为每个通道40W。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tan,
    您的问题是否已解决? 如果您需要任何帮助,请告知我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    问题尚未解决。 是否可以将配置文件作为附件打开并重现该问题?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tan,

    让我仔细检查调整文件并返回给您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tan,

    按照下面的幻灯片生成头文件。  

    e2e.ti.com/.../How-to-Generate-a-Header-File_5F00_Public.pdf

    这是我根据您提供的调整文件生成的头文件。 我可以确认 它运行良好。  

    e2e.ti.com/.../customer_5F00_example_2E00_.h

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    感谢你的帮助。

    工程师将对其进行测试,并同时评估TAS5825M以进行备份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan,
    我将在论坛中结束这个问题,如果您有任何其他问题,请随时创建新帖子。
    此致,
    郑少文