尊敬的先生:
TLV320DAC3203无法与数字麦克风连接: DAC3203 根本不会将miso引脚上的CLK信号输出到数字麦克风,即使我在参考手册SLAU434中使用了4.4 中的相同设置。
当我使用与4.4 章相同的设置时, 我将MCU I2S设置 为TX/RX主控, 采样率为44.1k, 位宽为16位,立体声类型,MCLK=1128.96万hz。
在DAC3203的引脚1,2,3上,我测量到时钟信号为1128.96万hz,141.12万hz和4.41万hz。
下面是我的设置图片,请帮助我找出我的代码的错误。