Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, OPA1632
主题中讨论的其他部件: OPA1632
您好,先生,
用于PCM4220 ADC IC。
我不想连接PCM4220 IC的VCOML和VCOMR引脚。 对于VCOMR/L,建议电压级别为1.95V
因此 我使用电阻 分压器将运算放大 器IC 参考电压电平设置为1.95V。
我执行 THD+N与输入电压扫描图解。 我尝试使用不同的参考电压电平。
我注意到 ,当我设置为1.95V时,在200mV到2V输入范围时,THD+N读数较差。
当我设置为1.5V时,THD+N读数在200mV到2V输入范围下更好。
我想知道为什么会这样吗?
希望听到您的心声,
谢谢,此致,
KH