This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:影响THD性能的参考电压

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734826/pcm4220-reference-voltage-affecting-thd-performance

部件号:PCM4220
主题中讨论的其他部件: OPA1632

您好,先生,

用于PCM4220 ADC IC。

我不想连接PCM4220 IC的VCOML和VCOMR引脚。 对于VCOMR/L,建议电压级别为1.95V

因此 我使用电阻 分压器将运算放大 器IC 参考电压电平设置为1.95V。

 

我执行 THD+N与输入电压扫描图解。 我尝试使用不同的参考电压电平。

我注意到 ,当我设置为1.95V时,在200mV到2V输入范围时,THD+N读数较差。

当我设置为1.5V时,THD+N读数在200mV到2V输入范围下更好。

我想知道为什么会这样吗?

希望听到您的心声,

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,
    感谢您的咨询。 我需要进一步了解这一点,并且很快会有更新。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ravi:

    是否有任何更新?  

    希望很快能收到您的回复!

    谢谢,此致,

    KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,
    如数据表中所述,对于VCOMR,共模输出电压标称等于(0.4875 ×VCC1),对于,则标称等于(0.4875 ×VCC2)
    VCOML。 假设模拟电源电压为+4.0V,同时连接到VCC1和VCC2,则产生的共模电压为+1.95V。

    VCOML和VCOMR是输出引脚,提供共模输出电压。 它们可用于在出现时偏置外部输入电路
    遵循正确的设计准则。 共模电压来自使用内部电压分压器的VCC1和VCC2模拟电源。 分压器输出经过缓冲,然后路由至内部电路以及VCOML和VCOMR输出。

    我对您的外部分频器参考有点困惑...VCOMR和VCOML是此设备的输出引脚。

    希望这澄清了您的问题。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ravi:

    我不想将ADC VCOM输出 电压电平用于我的运算放大器IC参考电平输入。

    我正在使用电阻分压器为我的运算放大器IC参考电平输入设置VCOM电压电平。

    谢谢,此致,

    KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我不想将ADC VCOM输出电压电平用于我的运算放大器IC参考电平输入。 我正在使用电阻分压器为我的运算放大器IC参考电平输入设置VCOM电压电平。"

    您正在混淆直流偏移(共模电压)和转换器参考电平。 它们不是一样的!

    共模电压VCOM的点是设置模拟输入电压可以摆动的范围的中间值。 考虑使用具有相等双极电源的电路。 它的共模电压为0 V --在范围的中间。  现在请参阅PCM4220数据表第16页图35。 您被告知,模拟输入可以摆动2.8 Vpp,PCM4220具有+PCM4220 4.0 的单极模拟电源。显然,输入电压不能低于0 V,因此必须偏置,以便“适合”到4.0 V范围。 VCOM引脚驱动1.95 V输出,您的2.8 Vpp输入将围绕该电压摆动。 因此,最大输入电压范围约为0.55 V至3.35 V,以1.95 V为中心。如果模拟输入电压高于3.35 V或低于0.55 V,它将被剪切。 因此,VCOM的重点是设置可馈入转换器的最大输入电压范围。

    您可以选择另一种设置共模电压的方法。 电阻分压器是单向的,但您的THD+N读数不仅取决于您选择的电阻值(请记住,电阻器是嘈杂的),而且取决于您用来驱动ADC输入的整个电路。 您需要向我们展示整个赛道,然后我们才能提出任何建议。 我的猜测是您的分压偏移设置电路缓冲不好,或者被嘈杂的放大器缓冲。  

    如果您使用数据表中的OPA1632建议作为ADC驱动器,则不能使用简单的分压器驱动其VOCM输入! 该引脚是一个高阻抗节点,旨在由低阻抗(如运算放大器)驱动,并且将分压器连接到该引脚,输出偏移将是您所期望的。 您应该测量VOCM引脚处的电压以确保。


    至于电压基准:这是(实际上)转换器在进行转换时将输入与进行比较的内容。 这种情况必须尽可能安静。 PCM4220具有板载参考,两个参考输出VREFL和VREFR被引入引脚,仅用于去耦。  


    这是摩擦。 在您的测试中,您使用的是具有固定参考的任意共模电压。 必须选择共模电压来计算参考电压值,否则您将得到不正确的结果。

    您可能只需使用转换器芯片的VCOM输出,然后就可以使用它。 您聪明的观点是什么?