This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3105:记录期间检测到正确的电压

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737434/linux-tlv320aic3105-in-correct-voltage-sensed-during-record

部件号:TLV320AIC3105

工具/软件:Linux

你(们)好  

我们将TI编解码器TLV320AIC3105用于定制电路板。 我正在使用tlv320aic3x.c TI编解码器驱动程序。
记录期间尝试感应电压。
>>当没有信号时,有DC偏移获取一些PCM值,whci甚至不接近0。 那么为什么要增加这一班次呢?
>>当探测换档时,即使我们的电源电压为3.3V,仍为1.36V。 这是预料之中的吗?
>>当我们使用信号发生器的输入电压200mV作为编解码器的输入时,记录期间感应到输出电压为80mV (+ve half)和-80mV (-ve half)。 为什么我们会看到40mV的损失?

提前感谢。

正在等待您的回复。

Jaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaya,

    我已请负责此设备的同事查看您的问题。 他今天不在办公室,但将在接下来的几天内与您联系。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya,

    1.不应换档。 数据输出应为2的补充数据。

    2.您在哪里探索这一班次? 器件输入上的直流偏压将处于1.35 -1.4V范围内。

    3.您是否在使用输入衰减器?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您的回复。

    2.我们正在探查麦克风引脚,即 MIC1L/LINE1L (引脚10)

    3.不,我们直接通过电容器从信号发生器馈电到麦克风输入。

    谢谢,此致,

    Jaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya,

    请阅读寄存器0x13并告诉我程序值。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我已使用下面的命令来阅读
    i2ctget -f -y 1 0x18 0x13

    它是0x04。

    谢谢,此致,
    Jaya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya,

    好的,所以没有使用输入衰减。所以当您记录SDOut的数据时,是否得到偏移? 如果您向输入提供.707Vrms信号,则记录的数据是否为满刻度?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    很抱歉因为我在度假而延迟回复。 是SDout值有偏移。 我将检查输出的.707rms信号。

    谢谢!

    Jaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaya:

    您能给我发送一个示意图以供参考吗? 如果愿意,您可以通过私人邮件发送邮件。

    此致,
    -Steve Wilson