This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104在左右音频通道之间的干扰

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736533/tlv320aic3104-the-interference-iusse-of-tlv320aic3104-between-the-right-and-left-audio-channel

部件号:TLV320AIC3104

您好,

  我们在项目中使用TLV320AIC3104。 我的问题是如何降低   左右音频通道之间的干扰性能。

它不适用于8kHz~20kHz和20Hz~80Hz的频段。 请您提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    我已通知负责此设备的同事查看您的问题。 他本周不在办公室,但将在接下来的几天内与您联系。  感谢您的耐心等待。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您能否解释一下您的测试设置? 您正在使用哪些输入/输出? 此测试是否在EVM上运行? 还是在您自己的电路板上?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    我没有收到您的回复,如果您仍有问题,请告诉我,我们可以帮助您进行故障排除。 我需要了解您的测试设置以及您正在使用的输入/输出,

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    谢谢。 我仍在等待客户的回复。 最近,客户转接至另一个case,几天后他会向我反馈。非常感谢。