请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104 您好,
我们在项目中使用TLV320AIC3104。 我的问题是如何降低 左右音频通道之间的干扰性能。
它不适用于8kHz~20kHz和20Hz~80Hz的频段。 请您提供一些建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们在项目中使用TLV320AIC3104。 我的问题是如何降低 左右音频通道之间的干扰性能。
它不适用于8kHz~20kHz和20Hz~80Hz的频段。 请您提供一些建议吗? 谢谢。