This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:有关从功率放大器输出(LM1875)观察到的波形的问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750817/lm1875-he-questions-about-waveform-observed-from-the-power-amplifier-output-lm1875

部件号:LM1875

目前 ,我很喜欢贵公司销售的功率放大器(LM1875T)。

我正在尝试通过使用LM1875T制作反向放大器电路,将振幅放大大约1.2 倍。 
我们设置波形,将200 Hz和40 kHz的信号乘以输入信号到功率放大器。 
但是,当使用示波器观察LM1875T的波形输出时,观察到波形的放大和消失交替重复 

此外,当使用A/D转换器观察到类似现象 时,还观察到波形从放大状态切换到消失状态时振幅被摇断。

如图所示,波形是如何放大和消失的,如有必要,您可以显示。 

这种现象是否有任何原因?

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ukita-san,
    您的主板上会出现此问题,对吧? 请向我展示您的SCH吗? 输入和输出信号的示波器屏幕捕获? 它无疑有助于我们的调试工作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn Zheng先生

    非常感谢您的回复。

    我向您展示SCH和一张照片,其中显示了使用A/D转换器同时观察到的输入电压和输出电压。

    我将输入电压设置为约4 V,并希望将输出电压设置为4.8V。

    正如我前面提到的,输出波形重复放大和消光。

    在波形图中,黄色波形是输出电压,红色波形是输入电压。

    第一张图片是SCH。

    第二张图片就在放大波形出现之前。

     第三张图片 就在放大波形出现之前(缩放版本)。

    第四 张图片就在放大波形消失之前。

    最后一张照片就 在放大波形消失之前(缩放版本)。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    因此,输入信号始终是连续的,而输出则不是。 看起来像是已触发故障,可能是OC或OT故障。 您可以在数据表第7页和第8页的'电流限制和SOA保护'和'热保护'部分找到有关故障的更多信息。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了参考您的建议,我将散热器连接到功率放大器(LM1875t)。

    我能够放大输出波形。

    非常感谢。

    Ukita Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ukita-san,
    很高兴知道这一点! 如果您有任何其他问题,请随时创建新帖子。

    此致,
    郑少文