请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5766MRMTEVM 主题中讨论的其他部件: TAS5766M
您好,
我正在将TAS5766MRMTEVM与PPCMB和PurePath Console 3配合使用。
是否有方法使用 两种不同的立体声信号(PPCMB的模拟输入1和2)并将它们分别路由到
TAS5766MRMTEVM的1和2是否为STEERO输出?
Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在将TAS5766MRMTEVM与PPCMB和PurePath Console 3配合使用。
是否有方法使用 两种不同的立体声信号(PPCMB的模拟输入1和2)并将它们分别路由到
TAS5766MRMTEVM的1和2是否为STEERO输出?
Marc