This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:使用双板播放两个不同的立体声信号

Guru**** 2525470 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738665/tas5766mrmtevm-using-dual-board-to-play-two-different-stereo-signals

部件号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

您好,

我正在将TAS5766MRMTEVM与PPCMB和PurePath Console 3配合使用。

是否有方法使用 两种不同的立体声信号(PPCMB的模拟输入1和2)并将它们分别路由到

TAS5766MRMTEVM的1和2是否为STEERO输出?

感谢您的帮助,

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,
    据我所知,这是不可行的。 让我们在工作台上确认这一点,并在稍后向您提供最新信息。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您查看我的问题。
    任何其他方式运行两个立体声信号也会对我有帮助。

    此致,
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!
    我在这里遇到了与USB输出完全相同的问题。 我还试图将USB音频信号路由到四个不同的输出,但没有成功。
    我认为这里的主要问题是电脑只能将主板识别为双通道设备。

    PS:你能知道,跳线AOUT1, 2, 3和4做什么如果我缩短它们?

    提前感谢!
    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    肖恩解释说,这是不可行的。 EVM上的两个TAS5766M共享相同的I2S。
    有关 详细信息,请参阅TAS5766MRMTEVM的用户指南:www.ti.com/.../slou387.pdf。

    目前,很抱歉现有的硬件(EVM)+主板无法满足您的要求。


    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix,您好!

    最后一个问题...

    我想知道一个简单的解决方法,用于路由4个信道。 我只是计划使用两个PPCMB,每个PPCMB与TAS5766MRMTEVM组合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,
    遗憾的是,PPC不支持在同一台计算机上运行两个PPCMB。 我认为您需要两台计算机来验证4通道应用程序。
    此致,
    郑少文