This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:要求ADC3101输入源格式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740726/tlv320adc3101-asking-for-adc3101-input-source-format

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

客户在IBI8平台上使用ADC3101。

这是MCLK,BCLK,WCLK和DOUT波形。

您是否会查看波形以查看任何异常?

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH,

    共享的波形实际上似乎是TDM/DSP格式,而不是I²S,因此您共享的表的参数不适用;请查看表8.10。 波形看起来很好,但唯一需要仔细检查的是ADC数据输出,它似乎有半位时钟周期的偏移,这可能是使用的位时钟极性的结果。 请查看第0页:注册2,如果您在更改位D3的值后看到输出有任何变化,请告诉我。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    P0R2 D3定义似乎未显示在数据表中。
    请您为我们提供此注册设置吗?

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH,

    第0页:寄存器2已保留,但我看到问题,我的回答中有一个拼写错误,其中更改位时钟极性的正确寄存器是第0页:寄存器29。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师