请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741836/tas5782m-bq-settings
部件号:TAS5782M你(们)好
请告诉我以下BQ设置吗?
问题1.
如果将3dB设置为BQ增益并输入0dBFS作为输入信号,那么输出信号是否被截短?
因此,如果您有任何疑虑,请告诉我。
问题2.
如果将20dB设置为第1 BQ增益,是否有任何问题?
此致,
加藤