This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:BQ设置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741836/tas5782m-bq-settings

部件号:TAS5782M

你(们)好

请告诉我以下BQ设置吗?

问题1.
如果将3dB设置为BQ增益并输入0dBFS作为输入信号,那么输出信号是否被截短?
因此,如果您有任何疑虑,请告诉我。

问题2.
如果将20dB设置为第1 BQ增益,是否有任何问题?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我们正在调查您的问题,Alix稍后将回答您。 感谢您的耐心!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的及时回复。

    我期待着从Alix-San获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    关于您的问题:

    1. 我不确定您的问题,您能否更清楚地阐明您的目标,您的解决方案和您的问题?
      1. 输出信号剪切器:数字部件还是模拟部件? 在数字域中,如果输入信号*数字增益(输入混合器/均衡器/音量)超过0dBFS,将导致数字剪辑器;如果日志输出超过PVDD,将导致输出剪辑。
      2. 设置3 dB至EQ并带有0dBFS输入信号? 是否要计算避免使用理发器的最大级别? 具有3dB增益的0dBFS可能导致数字剪辑器
      3. 您的目标是什么? 您是否可以详细了解您的申请?
    2. 建议为第一个BQ增益设置小于20dB的增益。 正如您所知,我们必须为数字处理留出一些空间。 如果您为第一个EQ设置的增益过大,则其他EQ的余量是不够的。 为什么要设置如此大的增益?

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-san,您好!

    感谢您的支持。

    我们的客户担心由于内部算术处理溢出而导致的故障,因此是否存在这样的问题?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    事实上,需要遵循三个原则以避免溢出:

    1. TAS5782数字部分的输出不能超过0dB;
    2. 流程流路径中的块总增益不能超过24dB。 (24 dB为增益的余量);
    3. 每个 处理块的增益 由其数据格式决定(数据格式可在"TAS5782工艺流程"的应用说明中找到。)

    例如,假设处理路径中只有3个块:输入混合器,EQ,DRC。 它们的增益为G1,G2和G3; 输入信号的级别为 XIN。  

    • Xin*G1*G2*G3<=0dB;
    • G1*G2*G3<=24dB;
    • TAS5782的输入混合器采用9.23 格式,因此G1=20*log(2^8)~=48dB, 最大值G1=48dB。 同样 ,G2 (5.27)<= 0dB;G3 (5.27)<=24dB;

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-san,您好!

    感谢您的解释。

    我理解并将向客户告知这些信息。

    此致,
    加藤