This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:数据表中缺少寄存器信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741523/tas5754m-missing-register-information-in-the-datasheet

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件:TAS5766M

大家好,

我有两个关于注册信息的问题。

1.突出显示的部分之一应为SCLK。 是对应于SCLK的000还是001?

2.我们需要为PLL D设置P0-R23。但是,数据表中缺少P0-R23的定义。 请您提供给我吗?

谢谢!

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我们会先看一下,然后再回复您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    请参阅下面的我的答案。
    1.001表示PLL参考时钟为SCLK。 您可以参阅TAS5766数据表。

    2.查看TAS5766M数据表的第57页。

    Andy