请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:PCM2900C, PCM2902C, PCM2906C, PCM2912A你好
我想选择一个在单个IC中具有音频编解码器和音频放大器的部件。 它应该支持USB接口。 放大器(芯片)输出提供给扬声器。 它应支持3-5V电源范围。
注:扬声器的功耗范围为2-4W
扬声器的阻抗范围为3-10欧姆
扬声器的最大谐振频率 为750Hz±20 %
扬声器的工作频率范围为0 - 20kHz
扬声器失真最大< 10 %
此致
Nidhi P Shetty