This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有USB接口的单个IC中的音频放大器和音频编解码器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2902C, PCM2906C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741333/audio-amplifier-and-audio-codec-in-a-single-ic-with-usb-interface

主题中讨论的其他部件:PCM2900CPCM2902CPCM2906CPCM2912A

你好

我想选择一个在单个IC中具有音频编解码器和音频放大器的部件。 它应该支持USB接口。 放大器(芯片)输出提供给扬声器。 它应支持3-5V电源范围。

注:扬声器的功耗范围为2-4W
     扬声器的阻抗范围为3-10欧姆
     扬声器的最大谐振频率 为750Hz±20 %
     扬声器的工作频率范围为0 - 20kHz
     扬声器失真最大< 10 %

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nidhi

    TI目前只生产没有内置放大器的USB编解码器。 这些设备也不兼容UAC 2.0。

    PCM2900C
    PCM2902C
    PCM2904C
    PCM2906C
    PCM2912A

    此致,
    -Steve Wilson