This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TAP3220内部LDO (5V)的输出电压精确度

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740857/tpa3220-output-voltage-accuracy-of-internal-ldo-5v-of-tap3220

部件号:TPA3220

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 了关于TAP3220的内部LDO (5V)的输出电压精确度。

内部LDO的输出电压的偏差值是多少?

如果使用内部LDO,请告诉我输出电压的精度。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    我们需要与内部设计团队就此进行核实,Rober稍后将回复您。 感谢您的耐心!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。

    我正在等待您的下一个回复。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    我已向设计团队确认,此零件偏离了5伏的+/- 5 %。

    我亦想提一提的是,此LDO的设计只是为放大器供电,不应用作为其他器件供电。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robert-San,

    感谢您的回复。

    我理解你的评论。

    我会向我的客户解释。

    此致,

    是。哈塞伯