请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3220 尊敬的各位先生:
我的客户向我们询问 了关于TAP3220的内部LDO (5V)的输出电压精确度。
内部LDO的输出电压的偏差值是多少?
如果使用内部LDO,请告诉我输出电压的精度。
此致,
是。哈塞伯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位先生:
我的客户向我们询问 了关于TAP3220的内部LDO (5V)的输出电压精确度。
内部LDO的输出电压的偏差值是多少?
如果使用内部LDO,请告诉我输出电压的精度。
此致,
是。哈塞伯