This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:大输出信号条件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754027/tlv320dac3100-large-output-signal-condition

部件号:TLV320DAC3100

您好,

我的客户正在评估TLV320DAC3100及其系统。

当SPK输出信号较大时,声音停止。

这是什么原因造成的?

停止声音时,寄存器值低于;

paeg0

0x03

0x66

0x25

0x8A

0x27

0xA0

0x2C

0x00

0x2E

0x08

第1页

0x1E

0x00

0x1f

0x5C

0x20

0x06

如果您有任何疑问,请告诉我。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    是否可以提供整个TLV320DAC3100寄存器配置? 此外,您是否可以共享TLV320DAC3100示意图部分?

    这将有助于我们更好地处理这一问题。

    谢谢!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    感谢您的回复。

    我发送了一封带有原理图的私人邮件,我要求我的客户再次注册。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷山

    我提供以下注册数据;
    音频寄存器
    第0页:
    REG数据
    {0x1b,0x0c}
    {0x05,0x14}
    {0x06,0x06}
    {0x07,0x00}
    {0x08,0x00}
    {0x0B,0x05}
    {0x0c,0x05}
    {0x0d,0x01}
    {0x0E,0xE0}
    {0x1d,0x01}
    {0x1E,0x9E}
    {0x05,0x94}
    {0x0B,0x85}
    {0x0c,0x85}
    {0x1E,0x9E}
    {0x3c,0x19}
    {0x48,0x40}
    {0x3f,0xd4}
    {0x41,0xf0}
    {0x42,0xf0}
    {0x40,0x00}
    第1页
    REG数据
    {0x26,0x9e}
    {0x25,0x9e}
    {0x1f,0x5c}
    {0x20,0x86}
    {0x28,0x02}
    {0x29,0x07}
    {0x2a,0x1d}
    {0x2b,0x00}

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    我查看了您分享的信息,对此我没有什么意见。

    -原理图似乎一切都井然有序。 我只建议将未使用的模拟输出(MICBIAS,HPL)保留为浮动引脚。

    -关于寄存器配置,客户使用的是4MHz还是12MHz MCLK? 在您分享的原理图中,MCLK似乎可以实现这种时钟。 如果是,我强烈建议再次查看计时配置。 使用客户正在使用的PLL值,编解码器配置为使用以下值:

    实际寄存器设置

    时钟

    条件 4 MHz机箱 12 MHz外壳
    MCLK 不适用 4 MHz 12 MHz
    CODEC _CLK_In <110MHz 96 MHz 288 MHz
    DAC_CLK < 49.152MHz 19.2 MHz 57.6 MHz
    DAC_MOD_CLK < 6.758 MHz 3.84 MHz 11.52 MHz
    DAC_FS (WCLK) <192 KHz 8 KHz 24 KHz
    BDIV_CLK (BCLK) 不适用 128 KHz 384 KHz

    请注意,12MHz机箱不符合所有条件。 另一方面,4 MHz会尊重它们。 这些是客户期望的价值吗?

    关于寄存器0x20,它似乎被配置为打开DE D类放大器的电源,但随后D类放大器的电源被关闭。 客户是否仅连接一个扬声器? 在原理图中,SPKP和SPKM输出似乎连接到SPK1和SPK2。 请记住,这是单声道音频DAC。 因此,仅支持一个扬声器。

    如果您对此有任何疑问或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    感谢您的建议。

    他们的MCLK是4MHz,所以时钟没有问题。

    其系统连接了2个扬声器。
    但是,如果同时使用1个扬声器,也会发出停止声音。
    虽然我发布了另一个主题,但短保护是否有效?
    如果短路保护有效,我们是否可以从任何寄存器中进行检查?
    (我找不到此类注册表/)

    此症状发生在10个装置中的2个装置上。
    如果还有其他可能的原因,请告诉我。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    仅连接1个扬声器时,客户是否尝试将SPKM输出(针脚19和23)连接到一个端子,并将SPKP输出(针脚22和26)连接到另一个端子? 这是扬声器阻抗低时的建议连接。

    此外,客户是否可以尝试从扬声器输出上断开电容器8.06807808亿和809?

    如果他得到的结果不同,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    请问您对此有什么更新吗? 您是否有机会查看我的上述问题?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    感谢你的帮助。

    我尚未收到客户的回复。

    我还有一个问题。

    数据表中提到"过流条件",如下所示。

    如果光电路保护工作,触发器是否中断?

    如果是,设备是否检测到SPKVDD引脚的当前值?

    如果否,设备如何检测过电流情况?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    过电流情况与耳机和扬声器输出电流有关。 这是对耳机或扬声器驱动器出现短路的情况的保护。 当连接的阻抗低于最小值(扬声器驱动器为4欧姆,耳机驱动器为16欧姆)或驱动器端子之间存在短路时,TLV320DAC3100将受到保护,直至应用硬件或软件重置。

    过电流检测事件独立于耳机和扬声器驱动器发生,而不是在电源针脚(如SPKVDD)处发生。 TLV320DAC3100能够测量和比较两个驱动器中的电流,并为耳机驱动器启用第1页/寄存器31 /位D0中的标志,为D类扬声器驱动器启用第1页/寄存器32 /位D0中的标志。 此标志可与具有Page 0/寄存器48-49/位D3的中断引脚相关联。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    您是否曾听到过相同的问题(错误检测到短路)?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    此设备始终启用短路保护。 耳机输出和D类输出均受到保护,以防止出现过电流情况。 但是,可以关闭设备电源或限制耳机驱动器输出的最大电流。

    第1页/寄存器31 /位D1用于配置耳机驱动程序。 它使器件对断电TLV320DAC3100输出或限制heapdhone电流的过电流事件作出响应。

    您能否提供有关误检测问题的更多详细信息? 您是否有意在输出处产生短路? 此事件之后是否启用了短路标志?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.