This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:声明重置时TPA3255的降压计时

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737599/tpa3255-rampdown-timing-of-tpa3255-when-reset-asserted

部件号:TPA3255

您好,

TPA3255的数据表未提供器件降压期间的特定计时详细信息。 具体来说,这是断言复位引脚(拉高)与放大器输出高Z之间的时间

这对于我的设计非常重要,因为我使用ORing电源,在切换期间,我可能会看到电源和电池电源之间存在相当大的电压差异。 我希望在切换信号源之前,确保放大器输出级处于高阻抗状态,以确保扬声器上不会发生潜在的破坏性脉冲。

是否可以指定此下降时间? 即断言复位和Z状态高之间的确切延迟。

您能否告诉我,在切换至高Z点时是否发生过零交叉检测?

提前感谢您的参与。

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aidan:
    我们正在研究这一问题,需要一些时间来收集这些数据。 稍后将更新。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aiden:

    我们没有TPA3255 PWM降速时间的特性数据。 此时间将因您使用的CSTART上限而异,即使这样,CSTART上限也会有一些值差异,这将影响斜坡关闭时间。 您最好的选择是将其中一个主板或具有所需CSTART值的EVM作为估计值,并获得几个降级周期。

    Justin