请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 您好,
TPA3255的数据表未提供器件降压期间的特定计时详细信息。 具体来说,这是断言复位引脚(拉高)与放大器输出高Z之间的时间
这对于我的设计非常重要,因为我使用ORing电源,在切换期间,我可能会看到电源和电池电源之间存在相当大的电压差异。 我希望在切换信号源之前,确保放大器输出级处于高阻抗状态,以确保扬声器上不会发生潜在的破坏性脉冲。
是否可以指定此下降时间? 即断言复位和Z状态高之间的确切延迟。
您能否告诉我,在切换至高Z点时是否发生过零交叉检测?
提前感谢您的参与。
Aidan