This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:外壳温度

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740451/tpa3113d2-case-temp

部件号:TPA3113D2

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用 TPA3113D2WPP

1.数据表仅显示 Tj和Ta规范。 您能为我们提供TC规格吗?

2.我们看到数据表显示30.3  ,33.5 这是不合理的,我错了吗?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    抱歉,通常没有TC规格。 热参数表中存在一些问题,这是对的。 R (thetaJA)是33.5 ,R (THETADJC)是30.5 ,它们在表中交换。 很抱歉混淆了。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    感谢您的快速回复。 那么,我们如何获取TC信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    TC ABS。不提供最大额定值。 散热参数仅用于raugh系统级散热估计,请参阅本文档中的更多详细信息: www.ti.com/.../spra953c.pdf
    此致,
    郑少文