This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 CRC校验和需要PPC3支持

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740437/tas5825m-need-ppc3-support-for-tas5825-crc-checksum

部件号:TAS5825M

您好,先生:

TAS5825在0x0页寄存器0x7E处有一个CRC校验和机制。 客户希望在使TAS5825进入播放模式之前检查CRC校验和数据,以防止I2C通信错误。 但是,PPC3 GUI中的信息不多。



我尝试将多 个客户的CFG配置文件写入TAS5825 EVM。 我获得了不同的CRC校验和数据,如下所示:

CRC Page 0x0,Register 0x7E = 0x3D



CRC Page 0x0,Register 0x7E = 0x49



CRC Page 0x0,Register 0x7E = 0xd7




CRC Page 0x0,Register 0x7E = 0x99


是否应该在系统集成页面中有一个PPC3 GUI来显示 当前音频调节数据的CRC校验和 和和CFG文件,以便我们可以发送给 客户 以实施错误检测机制?

目前,在直接I2C页面中有一个CRC校验和计算器,它支持CFG突发= 1。 我们建议在系统集成页面上显示校验和数据。



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年25月10日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    请使用'Checksum'(校验和) botton作为以下图片显示:

    但您需要知道CRC不支持突发模式,您可以使用XOR进行突发模式。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shawn,注意到并感谢您的建议...Wayne Chen