This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于TPA3XXX系列的一般请求

Guru**** 2538170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752056/general-requests-about-tpa3xxx-family

主题中讨论的其他部件:TPA3255TPA3116D2TAS6424

大家好,我想知道一些关于如何正确设计某些实现tpa3255和tpa3116芯片的主板的提示。

首先,在tpa3255数据表中,对于立体声btl应用,电路是否工作? 我的意思是,一个完全像图中所示的那样设计的电路板是否可以工作,而不需要使用“花俏”或额外的功能(如引脚允许的功能: OSC,OSC_IOP,RESET,FAULT和CLIP OTW)我知道我可以让示波器引脚保持未连接,但对于RESET,FAULT和CLIP OTW引脚,我可以直接接地还是让它们保持未连接,如果是,是哪些引脚?

对于TPA 3255,我是否可以为12v输入端(专用于低功率电路)使用独立于高电压输入端的独立电源,以便不是通过调节来自高功率电源,而是使用不同的变压器 (此变压器是否可以不受调节,但只需使用大容量储罐电容器进行整流,以获得尽可能多的线性电压)?

另外,是否可以使多个tpa3255板彼此同步? 如果是,可以走多远?

对于tpa3116板,是否还可以将2个以上的板所有的组合在一起,如果可以,如何组合?

对于tpa3116设计(一种数据流版本),只有一个100k电阻从sdz和faultz引脚连接到pvcc,而modsel直接接地,在评估板上,每个引脚都有一个100k的距离电阻,我猜是这样的。 为了测试目的,我是否必须应用数据表或评估配置才能获得最佳结果?  

对于tpa3116设计,如果我只使用一个板,而我不想将它连接到另一个设备,我是否只需将此引脚连接到接地,或者在该引脚上制作一个RC滤波器(带有一个4,7k电阻器和一个47pf电容器), 就像在评估模块中一样 ?

我真的想知道,使用槽孔而不是SMD组件是否会影响系统的音质? 我知道槽孔金属膜电阻器产生的噪声比SMD电阻器小,但对于所用的电容器,我知道塑料膜电容器在性能的各个方面通常都更好,无需考虑成本和尺寸, 但是,与SMD陶瓷电容器(较小)相比,它们更容易接收更多的射频噪声。 那么,与旧的通孔组件(成本和尺寸除外)相比,这些SMD组件的优势是什么?

最后,根据使用tpa3116和3255板的用户的说法,他们都认为tpa3255芯片确实更好; 尽管tpa3255的功率输出较高,信噪比较高(其中包括音质系数),但对于低音量收听(例如,使用不超过20W的功率,因此tpa3116不会产生声音失真),tpa3255是否真的更好?

感谢您对我(相对)的笨蛋问题的未来回复,我尽了最大的努力来制定这些问题,希望您能对其做出回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正在对此进行调查,稍后将会回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lulu,

    你的帖子中有很多问题,所以 我会将它们复制到我的帖子中并回答它们。

    "完全按照图中所示设计的电路板能否正常工作,而无需使用"花式"或额外的功能(如引脚允许的功能: OSC,OSC_IOP,RESET,FAULT和CLIP OTW)我知道我可以让示波器引脚保持未连接,但对于RESET,FAULT和CLIP OTW引脚,我可以直接接地还是让它们保持未连接,如果是,是哪些引脚?"

    JB:OSC,OSC_IOP,FAULT和CLIP_OTW可以保持打开/浮动状态。 必须将复位驱动到高位,设备才能运行。 如果出现OTE等故障情况,则需要切换重置,以便设备清除故障。

    "对于TPA 3255,我是否可以为12v入口(专用于低功率电路)使用独立于高电压入口的独立电源,以便不是通过调节来自高功率电源,而是使用不同的变压器 (此变压器是否可以不受调节,但只需使用大容量储罐电容器进行整流,以获得尽可能多的线性电压)?"

    JB:我不建议对12V导轨使用未调节电源,这会对性能产生很大影响,并可能导致输出意外关闭。

    "此外,是否可以使多个tpa3255板彼此同步? 如果是,可以走多远?"

    JB:可以使用多个器件进行单板设计,请查看TPA32xx 放大器的多器件配置 应用说明。

    对于TPA3116问题,Shawn需要回答,因为他是该设备的专家。

    "我真的想知道,使用槽孔而不是SMD组件是否会影响系统的音质?"

    JB:影响性能的不是包装,而是组件质量和类型本身。 通常,较大的通孔组件能够减少对空间节省和性能的关注。

    为了比较TPA3116和TPA3255,TPA3255在1W时具有更好的THD,噪声基线仅比TPA3116高20uV,由于TPA3255的全部输出功率,因此SNR更高。  

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您的有用回复。 "RESET must be driven high (重置必须驱动高电压)"和"OTE",您的确切含义是什么,我是否需要晶体管用于此目的?
    此外,对于tpa3116设计(数据表版本),只有一个100k电阻从sdz和faultz引脚连接到pvcc,而modsel直接接地,在评估板上,每个引脚都有一个100k的距离电阻(我假设) 出于测试目的,但我是否必须应用数据表或评估配置;如果我只使用一个板而不想将其连接到另一个设备,我是否只需将此引脚连接到接地或制作RC滤波器 (带有一个4,7k电阻和一个47pf电容器)在该引脚上,就像在评估模块中一样?
    最后,如果我将tpa3116配置为以不同于额定400kHz的切换频率运行,使其以600kHz工作,它是否允许我使用更小,功率更低的EMI输出滤波器,如铁氧体磁珠,即使在全输出功率下也是如此? 如果我将开关频率提高到最大值,放大器的音质是否保持不变? 此外,从音质的角度来看,使用铁氧体磁珠或传统电感器滤波器是否更好? 我认为使用铁氧体磁珠和扼流圈(大多数在thd上)之间的音质差异是与输出功率成比例的,而是使用感应器。
    真诚地说
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lulu,

    为了使TPA3255正常工作,复位必须为3.3V或DVDD。

    Shawn必须回答TPA3116问题。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lulu,
    TPA3116D2支持600kHz PWM频率,但使用铁氧体磁珠滤波器和全输出功率仍很难通过EMI测试。 与铁氧体磁珠滤波器相比,电感器滤波器的THD性能更好。 我们建议客户在TPA3116D2应用中使用电感器滤波器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的所有回复。 最后,我只想知道tpa31s的输入阻抗,如果可以通过同步将tpa3116和tpa3255组合在同一系统中而不会出现任何不方便的情况(即使在" TPA32xx放大器的多设备配置"中对此进行了说明),这也是可以肯定的。 此外,(如果您可以请求那些辅助询问,因为我回收了很多,这可能会困扰您)对于数据表版本的tpa3116设计,只有一个100k电阻从sdz和faultz引脚到pvcc,而modsel直接接地, 在评估板上,每个引脚都有一个100k的距离电阻器,(我假设)用于测试目的,但我是否必须应用数据表或评估配置;如果我只使用一个板,但我不想将其连接到另一个设备, 我能不能像在评估模块中那样简单地将此引脚连接到接地或在其上制作一个RC滤波器(带有一个4,7k电阻和一个47pf电容器)? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,要在1200 kHz开关频率上使用tpa3116,我只需将AM1和AM0引脚连接到接地,而AM2保持未连接,对吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lulu,

    我认为您不能将TPA3116与TPA3255同步,因为它们具有不同的振荡/切换频率/分频器。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,什么是tpa3255芯片的输入阻抗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lulu,

    TPA3255输入阻抗在数据表的电气字符表中的模拟输入下进行了标注,它是20千欧。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于数据表版本上的tpa3116设计,只有一个100k电阻从sdz和faultz引脚连接到pvcc,而modsel直接接地,在评估板上,每个引脚都有一个100k的距离电阻(我假设) 出于测试目的,我是否必须应用数据表或评估配置;如果我只使用一个板,但不想将其连接到另一个设备,我是否只需将此引脚连接到接地或在其上制作RC滤波器 (带有一个4,7k电阻和一个47pf电容器),就像在评估模块中一样,如何继续更改AM切换频率 ? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    EVM提供了的模式选择,以便于客户进行评估。 您也可以在版块上保留所选内容。 可以在AM0~AM2引脚上选择PWM频率,请在数据表的7.3 16部分中找到详细说明。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我看到了关于输出LC滤清器组件选择及其价值的出色而详细的应用报告文档。 在对测试电感器获得的各种结果进行解释后,工程师创建了"Wurth"品牌的"7443630700",如果音质是主要目标,则值得使用(pun预期)。 由于该产品的价格相当高,而且没有测试过空气磁芯电感器,我想自己问一下,用一个7uh空气磁芯电感器代替,肯定会有更高阻抗的情况, 残余电容和更高的RFI辐射,但核心损耗更低,音质更好?

    我认为,虽然空气磁芯电感器的阻抗更高,因此它比磁芯电感器的阻抗更高,但7uh空气芯电感器的阻抗却如此低。 这真的不是个问题,而且根据您的看法,音质是否会比预组装部件更差?

    谈到电感器材料,哪种类型最适合此应用,铁氧体或铁基磁芯?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lulu,
    以下文档介绍了对类d amp的电感器选择: www.ti.com/.../sloa242.pdf
    基本上,我们使用THD测量来评估音质。 请注意,本文档适用于具有更高PWM频率的TAS6424,然后可在该处使用3.3uH电感器,而对于TPA3116D2,电感器需要高于10uH才能获得更低的波纹电流。
    此致,
    郑少文