请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5825M 您好,
我的系统包含两 个TAS5825M放大器,每个放大器具有两个元件(低音,高音)。 我通过数据表中指定的另一个处理器的I2C配置它们,其中一个放大器具有左通道配置,另一个放大器具有右通道配置。
有时,放大器最终会出现相位不符(关于扬声器相位-与扬声器元件上的反相+/-相同),使它们再次进入相位的唯一方法是对放大器进行电源循环-仅仅重新配置它们是不够的。 在启动时,他们最终使用的阶段似乎或多或少是随机的。
我该如何让他们进入当时的阶段100 % ?
谢谢,Jacob