This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:扬声器相位未与多个放大器同步

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740038/tas5825m-speaker-phases-not-synchronized-with-several-amplifiers

部件号:TAS5825M

您好,

我的系统包含两 个TAS5825M放大器,每个放大器具有两个元件(低音,高音)。 我通过数据表中指定的另一个处理器的I2C配置它们,其中一个放大器具有左通道配置,另一个放大器具有右通道配置。

有时,放大器最终会出现相位不符(关于扬声器相位-与扬声器元件上的反相+/-相同),使它们再次进入相位的唯一方法是对放大器进行电源循环-仅仅重新配置它们是不够的。 在启动时,他们最终使用的阶段似乎或多或少是随机的。

我该如何让他们进入当时的阶段100 % ?

谢谢,Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,
    我认为这是配置问题,能否帮助我们显示您的配置文件?
    最好的酒店
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然。 右侧放大器的配置相同,但为右侧通道,而不是左侧通道。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_1_5F00_1_5F00_6.ppc3.zip

    谢谢,Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    此问题已得到解决,请将PPC3平台更新为v 3.1 3,并将TAS5825更新为3.1。4

    此致,
    Alix Wan。