请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104EVM-K 尊敬的 各位
Slau232.pdf说:"默认配置将通过PC的USB接口提供电源,控制信号和流式音频。"
我想知道如何从 PC通过USB接口设置流式音频?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 各位
Slau232.pdf说:"默认配置将通过PC的USB接口提供电源,控制信号和流式音频。"
我想知道如何从 PC通过USB接口设置流式音频?
去了,
SLAU232用于AIC34。 此处提供了AIC3104的正确用户指南 。
本用户指南中的表1说明了USBMOD-EVM SW2上开关的位置。
要与TLV320AIC3104EVM配合使用,SW-2位置1至7应设置为“开2.8 ”,而SW-EVM应设置为“关”。
使用这些设置,USBMOD-EVM将在Windows中显示为音频设备,您可以选择它进行播放或作为录制的输入。
此致,
-Steve Wilson