This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:如何从PC通过USB接口设置流式传输音频?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739549/tlv320aic3104evm-k-how-to-set-the-streaming-audio-via-the-usb-interface-from-the-pc

部件号:TLV320AIC3104EVM-K

尊敬的 各位

   Slau232.pdf说:"默认配置将通过PC的USB接口提供电源,控制信号和流式音频。"

    我想知道如何从 PC通过USB接口设置流式音频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,  

    SLAU232用于AIC34。  此处提供了AIC3104的正确用户指南

    本用户指南中的表1说明了USBMOD-EVM SW2上开关的位置。  

    要与TLV320AIC3104EVM配合使用,SW-2位置1至7应设置为“开2.8 ”,而SW-EVM应设置为“关”。

    使用这些设置,USBMOD-EVM将在Windows中显示为音频设备,您可以选择它进行播放或作为录制的输入。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve

        SLAU232来自包含EVM的CD,我从TI商店购买了EVM。 我设置了AIC34.exe,是否是erro 程序?

       我已经按照您的步骤操作了,然后我无法 从PC播放音频输入,还有其他设置吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    SLAU232是错误的程序。 AIC3104EVM自2012年以来就没有附带CD。

    从您的其它线程中,您的USBMODEVM似乎没有安装固件... 我提供了重新安装固件的说明。

    -Steve