This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:具有48K采样率的THD+N问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760149/tlv320aic3104-thd-n-issue-with-48k-sample-rate

部件号:TLV320AIC3104

您好,团队,

我的客户使用不同的采样率测试TLV320AIC3104的THD+N比率。 他们发现具有48K采样率的THD+N的性能存在一些问题,当采样率为8K和16K时,这是正常的。

附件中的详细信息。 它具有SCH和测试结果。 客户使用不同的采样率设置寄存器,如我们的数据表和应用说明中所述。

您能否对此提供一些建议? 谢谢!e2e.ti.com/.../THD.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否提供48kHz的寄存器配置?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steve

    我应该提供哪种寄存器/寄存器配置? 或者我应该向您提供所有寄存器配置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    最好使用完整的寄存器转储。 另外,您能否告诉我您是否正在测试EVM的性能? 或者这是您自己的主板吗?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当采样率为8k时,所有寄存器配置都引用 e2e.ti.com/.../3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_8K.txt

    当采样率为48K时,所有寄存器配置都引用 e2e.ti.com/.../3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_48K.txt

    我们正在测试我们自己的主板,而不是EVM主板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve

    这一问题是否有任何进展? 希望收到您的答案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steve,

    您的建议如何? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您的设置不相似。 在8kHz寄存器配置中,您使用的PLL的MCLK大约为8.192MHz。 但是,在48kHz寄存器配置中,您使用的MCLK为12.288MHz。 对于这些设置,您需要使用不同的设置,这似乎很奇怪。 对于8k和16k,PLL或CLKDIV设置应与48kHz完全相同,唯一的差异是寄存器0x02的值

    您使用哪种MCLK频率? 您的MCLK= 8.192Mhz是否可能?您只需对48kHz寄存器配置使用相同的PLL设置?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve

    很抱歉,因为我们有中国春节假期,所以延迟回复您!

    根据您的建议,当采样率为48K时,我们将MCLK=8.192MHz设置为,问题仍然存在

      采样率为48K时,寄存器配置参考e2e.ti.com/.../3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_48K_5F00_new.txt

     采样率为8k时,寄存器配置参考e2e.ti.com/.../5618.3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_8K.txt

    根据数据表,寄存器0x02用于设置分频器,当配置不同的采样率时,寄存器值不相同

    我们是否可以在此工作模式下设置aic3104:音频传输到aic3104,然后 直接输出收集的音频数据 !如果可以,我应该设置哪个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的配置是正确的,您能否提供8kHz I2S线的范围捕获?
    如果您提供AP设置,这也可能很有帮助。

    关于您的最后一个问题,AIC3104没有从ADC到DAC的内部路径。如果您不使用外部处理器,DOUT引脚可以与DIN引脚短路。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve

    下图是我们的主板sch。SoC在I2S主模式下工作,而aic3104在 I2S从属模式下工作。

    MCLK由SoC生成,当采样率为48K时,MCLK必须为12.288MHz。 所以我们不能在8.192MHz中设置3104,当 48K时

    I2S标志指的是attachmente2e.ti.com/.../line_5F00_out.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    原理图未通过,您能否再次尝试发布?

    关于您的I2S信号,您是否介意拍摄一张在同一屏幕上显示数据,WCLK和BCLK的图片? 请触发WCLK。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复。您是否能够解决此问题?

    此致,
    -Steve Wilson