您好,团队,
我的客户使用不同的采样率测试TLV320AIC3104的THD+N比率。 他们发现具有48K采样率的THD+N的性能存在一些问题,当采样率为8K和16K时,这是正常的。
附件中的详细信息。 它具有SCH和测试结果。 客户使用不同的采样率设置寄存器,如我们的数据表和应用说明中所述。
您能否对此提供一些建议? 谢谢!e2e.ti.com/.../THD.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队,
我的客户使用不同的采样率测试TLV320AIC3104的THD+N比率。 他们发现具有48K采样率的THD+N的性能存在一些问题,当采样率为8K和16K时,这是正常的。
附件中的详细信息。 它具有SCH和测试结果。 客户使用不同的采样率设置寄存器,如我们的数据表和应用说明中所述。
您能否对此提供一些建议? 谢谢!e2e.ti.com/.../THD.docx
你(们)好
当采样率为8k时,所有寄存器配置都引用 e2e.ti.com/.../3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_8K.txt
当采样率为48K时,所有寄存器配置都引用 e2e.ti.com/.../3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_48K.txt
我们正在测试我们自己的主板,而不是EVM主板
你好,Steve
很抱歉,因为我们有中国春节假期,所以延迟回复您!
根据您的建议,当采样率为48K时,我们将MCLK=8.192MHz设置为,问题仍然存在
当 采样率为48K时,寄存器配置参考e2e.ti.com/.../3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_48K_5F00_new.txt
当 采样率为8k时,寄存器配置参考e2e.ti.com/.../5618.3104_5F00_register_5F00_config_5F00_for_5F00_8K.txt
根据数据表,寄存器0x02用于设置分频器,当配置不同的采样率时,寄存器值不相同
我们是否可以在此工作模式下设置aic3104:音频传输到aic3104,然后 直接输出收集的音频数据 !如果可以,我应该设置哪个寄存器?