This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106EVM-K:MIC输入响应不良

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770987/tlv320aic3106evm-k-mic-input-poor-response

部件号:TLV320AIC3106EVM-K
主题:TLV320AIC3106中讨论的其它部件

您好,


我已经购买了一个评估板,即Tlv320aic3106。

我将在其上安装线圈麦克风,预计采样速率为8kHz。 我已检查线圈麦克风的输出范围(2mV至10mV) Vpp。
e2e.ti.com/.../AUDIO-CODEC-DATA-ANALYSIS.docxe2e.ti.com/.../Mic_5F00_5mV.wave2e.ti.com/.../Mic_5F00_50mV.wav 使用 音频分析器将麦克风输入(MIC3R)馈送到EVM (设置为600Ohm,1kHz音频,正弦)。 其它针脚接地。
我使用PC以.wav格式获取了样本(Windows 7中的录音机)。

下面是我的编解码器配置,用于捕获输入
音频编解码器上的MIC3R输入(LADC激活)  
电平(衰减设置为0dB)
PGA设置为0dB

采样频率默认为44.1kHz



和馈入的以下范围(3mV至500mV) 1kHz音调。

分析捕获的输入。 附加结果....我可以接收50mV 的波形,如文档所示...低于50mV的输入波形看起来无法识别负摆动丢失....
施加500mV可提供清晰的摆幅,对于较低电压(低于50mV),看不到多少负摆幅....对于500mV SINAD,则为低

我尝试将 20dB的PGA应用于较低电压3mV至50mV,此处应用于较低电压,尽管接收较高的振幅对于低于50mV的电压没有音频内容。

我后来用4kHz带宽的低通滤波器修改了输入,但没有使用。

我无法确定是什么问题。 这种噪音是否存在于芯片输入中?? 芯片数据表指向动态范围91db。它的主板感应噪声是否克服了弱输入信号???

这是否意味着我需要在发送到编解码器之前放大信号??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh,

    设置似乎有一些错误,让我再问几个问题,我们可以尝试了解此问题的底部。

    您能否提供注册配置? 您是否使用EVM通过USB获取音频? 或者您是否将另一台分析仪连接到USBMOD-EVM上的外部I2S端口?

    任何其他信息都将有所帮助。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何进行capturevregister配置??.....是的,我使用USB获取音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如您所说的,设置存在问题,e2e.ti.com/.../test-results-for-Ti_2800_1_2900_.xlsx 的2900的接地连接有问题。 现在我已经解决了问题并捕获了数据。

    设置

    • 来自音频分析仪的输入源
    • 1kHz音,正弦波输入。 600欧姆阻抗,不平衡
    • 使用USB捕获的数据
    • 采样频率= 44.1kHz
    • PGA增益设置为0dB
    • 级别0dB
    • MIC3L输入
    • 无MIC偏置

    数据表声明提供91 db的动态范围。 附录是我的结果。

    满刻度的级别是什么? 它是否为200mVp-p

    在我从测试结果 e2e.ti.com/.../3660.test-results-for-Ti_2800_1_2900_.xlsx观察2800观察到2900到的过程中 ,我可以观察到输入电压高于200mV时SINAD的下降。 据我所知,这是由于谐波分量增加。高达200mV的SINAD良好。

    如何获得上述动态范围。 如果我将200mV视为我的失真较低峰值信号,我的动态范围约为70dB。 仍有许多改进的余地。

    请告诉我编解码器的全刻度和超过200mV的失真原因是什么?? 请告诉我

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一个温和的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh,

    请提供您的注册配置。
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    如何使用GUI (aic310x)从EVM访问已配置的寄存器值? 我们找不到使用GUI捕获寄存器值的方法。

    我正在通过GUI启动的所有配置。 GUI的屏幕快照是否是“”或是否有转储寄存器值的方法?

    请告诉我从EVM的音频编解码器转储已配置寄存器值的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    在AIC310x GUI中读取寄存器的唯一方法是转到命令行界面选项卡并手动读取。 然后,“读取数据”显示寄存器写入,但会忽略读取数据中的前四个数字。

    例如:

    我想读一下前32个寄存器

    在命令缓冲区中写入"r 30 00 20",然后单击EXECUTE COMMAND BUFFER:

    让我们从前32个寄存器开始,然后从那里开始。

    此致,

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Audio-Codec-Analysis-Report_5F00_draft_5F00_v1.docxHelloSteve,

    这是C-DAC Trivandrum的Satheesh。 现在我将研究音频编解码器的配置方面。 我对编解码器中可实现的动态范围有疑问。 插入 的文档中包含了详细设置,注册表配置,获得的结果以及特定的查询。请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一个温和的提醒

    此致

    Satheesh Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh,

    在"时钟配置"选项卡上,我们遇到一些问题。 Fsref应该只能是44.1k或48K。 要使设备在8k模式下运行,需要将寄存器2设置为0xAA,Fsref应该设置为48kHz。

    因此,对于您的PLL,请使J= 8,D = 7074,P=1和R=1。 按此方式设置时钟,将寄存器2设置为0xAA,然后再次测试。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC-clock-configuration.docxDearSteve-Wilson

    很抱歉回复太晚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve
    这是上一篇文章的延续。我们已经阅读了与PLL配置相关的寄存器,如您在上一篇文章中所述,寄存器读数如下所示。
    R 30 02 1:AA.
    R 30 03 1:91
    R 30 04 1:20
    R 30 05 1:6e.
    R 30 06 1:88
    期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steave Wilson

    一个温和的提醒

    此致
    Satheesh Kumar S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh,

    此处的问题是USBMOD EVM始终捕获44.1kHz的USB音频。 我们可以使用USB接口测试8kHz性能,但它们要求我们更改USBMODEVM上的固件。 这将使USBMOD EVM与GUI不兼容。 它将与其他GUI兼容,因此,如果您有配置,则不会出现问题。

    这就是为什么性能较差的原因,因为时钟继续以44.1kHz运行,而编解码器以8kHz运行。

    如果您可以使用外部音频分析器(如Audio precision),也可以使用
    -Steve