This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:单通道5欧姆负载的输出功率

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767490/tas5342la-output-power-at-one-channel-5-ohm-load

部件号:TAS5342LA

您好,

客户希望通过BTL或PBTL设置中的TAS5342LA在5欧姆负载下获得100W输出。
他需要BTL和PBTL中的'输出功率与电源电压'数据,以及PBTL中的效率数据。
如果TI没有基准面,您是否会测量基准面?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito,

    我们没有可用的5欧姆负载数据。 请给我一些时间来进行此测试。

    顺便说一句,由于中国春节假期,回复会有点延迟,感谢您的理解。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan-san,

    感谢您的回复。 我们正在等待您的测试结果,直至下个月中旬。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    我们需要更多的时间来获取EVM进行测试。 我们能否将讨论移至离线状态,您是否会向我发送电子邮件至dylan-yao@ti.com?

    迪伦