Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5342LA 您好,
客户希望通过BTL或PBTL设置中的TAS5342LA在5欧姆负载下获得100W输出。
他需要BTL和PBTL中的'输出功率与电源电压'数据,以及PBTL中的效率数据。
如果TI没有基准面,您是否会测量基准面?
此致,
Akio Ito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.