工具/软件:Code Composer Studio
我们使用TLV320ADC3101将扬声器输出信号转换为I2S输出。
目前,发现I2S输出过大,已达到最大值。
希望通过寄存器减小ADC的大小。
目前,有两个登记册,即83和84个,已写入最低一级。
如附件所示,它仍然无效。 它认为这两个寄存器无效。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好,Clark,
我们提供了ADC3101EVM的可用GUI,可用于使用ADC3101音频ADC控制,配置和调试应用程序。 此GUI可与评估板连接,但使用主板上提供的I²C Ω 测试点,您应该能够使用GUI与您自己的主板中的ADC3101进行通信。 GUI还具有直接I²C命令工具,用于将寄存器值直接写入设备。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,
除了ADC增益控制寄存器之外,没有办法降低输入信号的振幅。 输入PGA增益的当前设置是什么? 您共享的注册表中未提及该注册表。 如果设置为高值,请将其降低至0dB。
除此之外,我能想到的唯一问题是输入信号幅值,它可能超过ADC的满刻度电压。 ADC在您的系统中接收的最大输入电压是多少?
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师