请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 主题中讨论的其他部件:TPA3221, TPA3245
您好,当我为tpa32xx系列芯片设计PCB时,我是否可以不出任何问题(只是我假设我应该得到一个较弱的输出信号,如上所述)在BTL模式下将A和D输入连接到单端源 (A引脚到右通道输入,D引脚到左通道输入)以及B和C引脚到直流阻隔电容器 的值与A和D引脚(10uf)到接地的值相等(类似于tpa3116放大器或tpa3220/3221放大3221放大器)?
或者,我是否被迫使用运算放大器制造的单端到差动输出转换器(这会增加成本并降低音质,但允许我获得全部输出功率; 可能取决于运算放大器的噪声基准水平,以获得更少的输出噪声,因为输入是不同的)?
谢谢