请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765232/drv632-load-capacitance-of-drv632
部件号:DRV632主题中讨论的其他部件: DRV601, DRV600, DRV602, DRV603, TINA-TI
尊敬的各位先生:
我有疑问。
我发现TIWEBSITE的负载电容为DRV 632。 但是,数据表中未提及此问题。
网站上列出的47pF是否正确?
(我 μF单位描述是(μ F),数字描述是47-E6,因此了解47 pF。
请告诉我 为什么数据表中没有此值。
此致,
是。哈塞伯