This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:混合两个I2S信号的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770806/tlv320aic3268-problems-with-mixing-two-i2s-signals

部件号:TLV320AIC3268

您好!

我的客户正在开发一种将两个I2S信号混合并将其输出为一个I2S的概念。

正在使用PurePath GDE和PurePath Concol2对其进行测试。

下面是我使用GDE进行测试的模块。

但是,与ASI3混合的I2S音频源不输出(位时钟,字时钟,D输出)。为此,我使用PurePath Concol2更改了Register Page4中的ASI3设置,

但我仍然没有找到适当的解决办法。

如下图所示,更改块以将I2S输出更改为ASI1,并检查数字输出数据是否正常输出。

但这不是客户想要的。

客户希望将混合数据更改为所需的采样频率,并将I2S输出至ASI3。

是否有解决方案可以通过更改其他设置或修改GDE块来解决此问题?

谢谢你。

此致

来自Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony,

    您能否为客户提供有关所需采样率和音频串行接口规格的更多详细信息? 请记住,编解码器只能以单个采样速率运行,如果采样速率不同,则不能在不同接口之间连接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    正如您所说,我已经统一了I2S源的采样频率,并确认混合工作良好。
    已确认两个I2S源输入(如ASI1和ASI2)是混合的,并输出至ASI2 (dout)。(我通过将ASI2的位时钟和字时钟输入与ASI3输出端口(GPIO1,GPIO2)同步来测试它。
    使用PurePath控制台2寄存器设置并将输出(ASI3位时钟(GPIO1),字时钟(GPIO2))连接至带有ASI2 dout的放大器。
    但是,尚未实现将来自ASI1和ASI2的I2S源混合并将其导出到ASI3。
    我希望有以下概念。 ASI1 (来自CPU的I2S输入源)+ ASI2 (来自BT模块的I2S输入源)==> ASI3 (I2S输出源至AMP)
    是否无法实际实施上述概念?如果可能,我可以向我展示一个示例(GDE块或源代码或其他提示)?请帮助我。
    如果您有任何详细信息,请告诉我。
    请帮帮我。
    谢谢你
    此致
    来自Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Diego

    您能否查看上述问题?

    将客户的示意图附在我的问题上,以便您更容易理解。

    请检查。

    谢谢你。

    此致

    来自Anthony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~
    轻柔提醒
    请帮助我!!

    谢谢你
    此致