您好!
我的客户正在开发一种将两个I2S信号混合并将其输出为一个I2S的概念。
正在使用PurePath GDE和PurePath Concol2对其进行测试。
下面是我使用GDE进行测试的模块。
但是,与ASI3混合的I2S音频源不输出(位时钟,字时钟,D输出)。为此,我使用PurePath Concol2更改了Register Page4中的ASI3设置,
但我仍然没有找到适当的解决办法。
如下图所示,更改块以将I2S输出更改为ASI1,并检查数字输出数据是否正常输出。
但这不是客户想要的。
客户希望将混合数据更改为所需的采样频率,并将I2S输出至ASI3。
是否有解决方案可以通过更改其他设置或修改GDE块来解决此问题?
谢谢你。
此致
来自Anthony