This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900:音量控制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762868/pcm2900-volume-control

部件号:PCM2900
主题: HID2中讨论的其他部件

你(们)好

我们的客户在他们的电路板上发现了一个故障样本。

这种现象是无法控制蜂鸣声(音量未降低)。

既然我们要调查这种现象,您能否向我们提供我们应该确认的建议?

(设备是PCM2900C)

此致,

山本浩二

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji-san,

    我会立即研究这个问题。 在我寻求解决方案时,您能否提供其他详细信息(如SCH等)? 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-san,您好!

    感谢您的回复。

    是的,如果您需要,我可以提供更多详细信息。
    但是,由于机密信息,当我们提供详细信息时,我需要通过电子邮件或私人消息进行沟通。

    如果可以,请告知我您的电子邮件地址。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    您有任何更新吗?

    如果您需要,我可以通过电子邮件发送一些信息。

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji-san,

    该设备具有HID1和HID2 (引脚6和7),可用于音量增大/减小。 这些引脚不直接与内部ADC/DAC连接,但会将可维修的控制信号(如静音/音量增大/音量减小)通知PC。

    接口#0是控制接口,可用于声音控制功能。 内置数字音量控制器可通过音频类特定请求进行操作,从0 dB到–64 dB,步长为1 dB。 请注意,不支持主音量控制。 对主卷的请求被停止和忽略。 内置数字静音控制器可通过特定于音频类别的请求进行操作。 请确保未使用主音量控制,并且音频类请求应可解决此问题。  

    此致,
    Ravi
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-san,您好!

    感谢您的支持。
    我们与当地的TI公司进行了交谈,然后我们将继续进行故障分析。

    祝您一切顺利,
    山本浩二