https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762868/pcm2900-volume-control
部件号:PCM2900主题: HID2中讨论的其他部件
你(们)好
我们的客户在他们的电路板上发现了一个故障样本。
这种现象是无法控制蜂鸣声(音量未降低)。
既然我们要调查这种现象,您能否向我们提供我们应该确认的建议?
(设备是PCM2900C)
此致,
山本浩二
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762868/pcm2900-volume-control
部件号:PCM2900你(们)好
我们的客户在他们的电路板上发现了一个故障样本。
这种现象是无法控制蜂鸣声(音量未降低)。
既然我们要调查这种现象,您能否向我们提供我们应该确认的建议?
(设备是PCM2900C)
此致,
山本浩二
您好,Koji-san,
该设备具有HID1和HID2 (引脚6和7),可用于音量增大/减小。 这些引脚不直接与内部ADC/DAC连接,但会将可维修的控制信号(如静音/音量增大/音量减小)通知PC。
接口#0是控制接口,可用于声音控制功能。 内置数字音量控制器可通过音频类特定请求进行操作,从0 dB到–64 dB,步长为1 dB。 请注意,不支持主音量控制。 对主卷的请求被停止和忽略。 内置数字静音控制器可通过特定于音频类别的请求进行操作。 请确保未使用主音量控制,并且音频类请求应可解决此问题。
此致,
Ravi