请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我需要计算特定频率(10至15Hz)方波形式的电压信号的RMS。 问题是因为我的系统正在以恒定速率128Hz对该信号进行采样,所以我基本上是在进行非相干或异步采样。 因此RMS计算出错。 那么,解决这一问题的正确方法是什么?
顺便说一下,我无法使系统与传入信号同步。 在硬件中不可能。 因此,所有校正都需要由软件执行。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我需要计算特定频率(10至15Hz)方波形式的电压信号的RMS。 问题是因为我的系统正在以恒定速率128Hz对该信号进行采样,所以我基本上是在进行非相干或异步采样。 因此RMS计算出错。 那么,解决这一问题的正确方法是什么?
顺便说一下,我无法使系统与传入信号同步。 在硬件中不可能。 因此,所有校正都需要由软件执行。
此致
使用SAR ADC。 它的频率受到适当限制。
无需担心硬件问题。
这里一切都很好
问题就在于,我的采样频率为128Hz (非相干),方波信号基频为10至15 Hz。
因此,为了获得正确的RMS而不出错,需要对这个采样信号做些什么?
以下是与我的问题相关的应用说明。 它讨论的是正弦信号(一个频率),在我的例子中,它是方波所以多个频率。 e2e.ti.com/.../slaa570.pdf
Tom,您好!
所以我的方波信号也会在10-15Hz的范围内改变它的频率。 我正在对其移动RMS平均值,但由于我对其采样不一致,因此在RMS精度和收敛到稳定值方面存在问题。 这是一个与我的问题相关的工作。 e2e.ti.com/.../G3.pdf