This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非一致采样数据的RMS计算

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774597/rms-calculation-of-non-coherent-sampled-data

大家好,

我需要计算特定频率(10至15Hz)方波形式的电压信号的RMS。 问题是因为我的系统正在以恒定速率128Hz对该信号进行采样,所以我基本上是在进行非相干或异步采样。 因此RMS计算出错。 那么,解决这一问题的正确方法是什么?

顺便说一下,我无法使系统与传入信号同步。 在硬件中不可能。 因此,所有校正都需要由软件执行。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    您能否告诉我们您正在使用什么来采样此信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用SAR ADC。 它的频率受到适当限制。

    无需担心硬件问题。

    这里一切都很好  

    问题就在于,我的采样频率为128Hz (非相干),方波信号基频为10至15 Hz。

    因此,为了获得正确的RMS而不出错,需要对这个采样信号做些什么?

    以下是与我的问题相关的应用说明。 它讨论的是正弦信号(一个频率),在我的例子中,它是方波所以多个频率。 e2e.ti.com/.../slaa570.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    我的印象是您的应用程序与SLAA570中描述的应用程序稍有不同。 该文档描述了如何通过调整PLL并控制 Δ-Σ 转换器(硬件解决方案)的采样率来处理交流电源信号(一个正弦波)的频率漂移。 如果不知道您正在测量的信号的确切频率,您的计算总是会出现一些错误。 假设您的信号定期变化在10Hz到15Hz之间,您是否可以假设您的信号为12.5Hz? 您的RMS将是振幅*SQRT (占空比)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    所以我的方波信号也会在10-15Hz的范围内改变它的频率。 我正在对其移动RMS平均值,但由于我对其采样不一致,因此在RMS精度和收敛到稳定值方面存在问题。 这是一个与我的问题相关的工作。 e2e.ti.com/.../G3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您使用的是哪种处理器,也许我可以找到一个软件人员来帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了我发送的第二份纸张? 您似乎没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你在谈论G3.PDF文件和"PC DAQ",我就看到了。 我还看到,这篇论文所指的是非相干的正弦波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,max3031,

    您是否有任何关于我们的其他详细信息? 这听起来就像一个软件难题,没有与您的项目相关的特定德州仪器(TI)部件的任何详细信息,我不确定我们可以做些什么来帮助您解决这个难题。