This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:在Windows 10下,是否有方法将PCM2704 SPDIF输出用于5.1 配置?

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765037/pcm2704-is-there-a-way-to-use-pcm2704-spdif-output-for-5-1-configuration-under-windows-10

部件号:PCM2704
主题: PCM5122中讨论的其他部件

Windows坚持只有2个通道,这可能是DAC,但我想通过其SPDIF接口连接到接收器。

由于Windows只能查看2个频道,我无法通过USB进行传输。

想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我明天将在实验室中检查此问题,看看我是否可以获得5.1 输出。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想知道这一点。 我可以为PCM2704选择的唯一播放设备是"扬声器(USB音频DAC)",但我无法获得用于媒体播放的任何软件来执行多通道直通,这可以通过具有SPDIF输出的不同DAC进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道是否有注册表项控制此情况;Windows 10似乎坚持根据设备的指示重新格式化音频流。 早期的Windows版本不是那么具有保护性。
    难怪有这么多基于Android的流媒体框。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我绕过主机操作系统将2704连接到Windows 7虚拟机(VMware),但出现了相同的问题。 我只能选择"扬声器USB音频设备"。
    是的,我曾经尝试将RPi和安卓机箱用作HTPC,但两者都不符合我的需求100 % ,只有基于Windows的HTPC才能满足我的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan和AR76,

    我认为Windows 10允许特定应用程序设置5.1 配置。  我已成功配置EVM,使用VLC将5.1 输出到AV接收器。

    下面是我使用的配置:

    Windows声音设置:

    VLC设置:

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul,谢谢!

    很遗憾,我无法使用这些设置,使用Toslink还是同轴电缆是否有任何区别? 您使用的是哪种类型的5.1 声音? 我最感兴趣的是让DTS 5.1 和杜比数字5.1 工作,但两者都不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johan:

    我使用了LFE和SBR测试.wav文件作为此页面上的共享文件:

    我会检查您的AVR是否也配置正确以接受5.1。

    我没有考虑的一件事是我测试的AVR是否切换到Dolby Logic Pro Surround -所以我今晚会再次检查此配置。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力,Paul。 到目前为止,我们处于立体声世界。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我确认我使用的是杜比逻辑专业,所以我无法获得5.1 环绕声。 从我对该设备的新认识来看,它不支持DTS或杜比数字环绕格式。 我认为该设备只能支持2.0 S/PDIF。

    我也找不到任何与产品中的PCM270x系列配合使用的示例。

    我认为您对此感到很困难,但我想说,杜比逻辑专业在将2.0 转换为5.1 方面做得很好。 使用示例音频,它能够完全隔离中央声道,左/左环绕声和右/右环绕声之间有一些重叠。

    我不确定品牌要求,但是如果PCM270x支持DTS或dds,我们会在数据表上显示商标。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我认为这不会是问题,因为我尝试通过,而不是解码/编码任何内容。 接收者会这样做:)

    事实上,它是否会强制芯片(或计算机)对5.1 曲目进行解码并重新编码以实现立体声?

    再次感谢,

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果DAC具有SPDIF,它应该能够将DTS传送到执行解码的接收器,您会认为这是一个无需考虑的问题。 但我尝试了3种不同的USB DAC和SPDIF,它们不能,经过大量的在线研究,似乎没有。 由于DTS被压缩,这只是发送未经修改的信号的问题,但由于某些原因,这种情况很少见。 有一个USB DAC可以通过,许多人使用来自Turtle Beach的前置HDMI接收器,称为Advantage Micro II,但它早已停产。
    不幸的是,HDMI是"解决方案",但仅仅因为缺少HDMI输入,而放弃完美的接收器是一种浪费。
    在我购买新接收器之前,我必须继续将我的台式PC用作HTPC,它的PCI DAC使用了15年,具有SPDIF,并且可以完美地通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然很难相信这是USB DAC的问题。您的15年机龄PC运行Windows XP? XP没有尝试如此努力地控制音频。 毕竟,应用程序只需要传递比特流,而且大多数应用程序都有这样的设置来执行此操作。

    我怀疑Windows 10检测到了这一点,与公布的USB DAC通道数相比,您是否非常喜欢重新编码到2个通道。 如果是这样,如果Microsoft不是很努力地隐藏此内容,则应该有一种方法可以绕过此内容。

    我希望TI与红杉有一定的联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天哪,PC不是15岁,只有DAC,PC "只有" 5年,它运行Windows 10,并且在使用旧PCI DAC的同一台计算机上,与Windows 7和8配合使用也可以正常工作。

    许多Raspberry Pi用户使用的HIFIBERRY DAC也有一个TI芯片(如果我正确地进行了研究),PCM5122,而这一个确实可以通过,我甚至从使用芯片的哥哥那里确认了这一点。 我没有时间使用2704进行更多测试,但它可能会使用RPi进行通过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows坚持认为它是双通道设备的原因是因为这就是设备枚举的方式。 即,每个USB设备都告诉主机它是什么以及它支持什么。 它通过设备的描述符执行此操作。

    现在,PCM2704允许更改某些描述符,但这些描述符都不适用于音频流接口。 因此它始终是双通道输出设备。

    对于S/PDIF和5.1 支持,S/PDIF是一种仅双通道协议。 光纤上的Toslink确实支持两个以上的通道,但这些通道是杜比编码的。

    我知道您想要进行传递,但很遗憾USB无法正常工作。 要使所有驱动程序正常工作,必须枚举设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Andy,这是对情况的一次很好的回顾。

    如果接收器将DTS或AC3误认为是常规立体声数据,则知道0dB的白色噪音威胁要将房子拉低。

    这也意味着5.1 数据被编码为常规立体声PCM位流,因此它可以通过设计用于移动 CD音频的介质传输。

    这也是1509.75 kbit/s数据速率限制的原因。或者我是否误解了多通道格式通过SPDIF进行编码的方式?

    http://themediaserver.com/understand-5-1-7-1-surround-sound-htpc-kodi/

    我想我需要的是一个媒体播放器,可以让它忽略Windows告诉它的内容,盲目地传输这些数据,让接收器解码。 Kodi看起来很有希望。