主题: PCM5122中讨论的其他部件
Windows坚持只有2个通道,这可能是DAC,但我想通过其SPDIF接口连接到接收器。
由于Windows只能查看2个频道,我无法通过USB进行传输。
想法?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Windows坚持只有2个通道,这可能是DAC,但我想通过其SPDIF接口连接到接收器。
由于Windows只能查看2个频道,我无法通过USB进行传输。
想法?
谢谢。
我仍然很难相信这是USB DAC的问题。您的15年机龄PC运行Windows XP? XP没有尝试如此努力地控制音频。 毕竟,应用程序只需要传递比特流,而且大多数应用程序都有这样的设置来执行此操作。
我怀疑Windows 10检测到了这一点,与公布的USB DAC通道数相比,您是否非常喜欢重新编码到2个通道。 如果是这样,如果Microsoft不是很努力地隐藏此内容,则应该有一种方法可以绕过此内容。
我希望TI与红杉有一定的联系。
谢谢,Andy,这是对情况的一次很好的回顾。
如果接收器将DTS或AC3误认为是常规立体声数据,则知道0dB的白色噪音威胁要将房子拉低。
这也意味着5.1 数据被编码为常规立体声PCM位流,因此它可以通过设计用于移动 CD音频的介质传输。
这也是1509.75 kbit/s数据速率限制的原因。或者我是否误解了多通道格式通过SPDIF进行编码的方式?
http://themediaserver.com/understand-5-1-7-1-surround-sound-htpc-kodi/
我想我需要的是一个媒体播放器,可以让它忽略Windows告诉它的内容,盲目地传输这些数据,让接收器解码。 Kodi看起来很有希望。