主题: PCM1808中讨论的其他部件
你(们)好
我正在计划下面的音响系统。
我无法为TAS5756M提供音频时钟。
因此,我将使用TAS5756M "非音频速率主时钟"模式,如下面的数据表图表所示。
(“非音频时钟”将由系统中的微处理器提供....)
(TAS5756M数据表第36页)
我计划使用上面图63中的"新音频MCLK"作为PCM1808的SCKI。
根据PCM1808数据表,此设备要求SCKI之间的LRCK同步。
就像下面的一个...
“7.3 3与数字音频系统同步
在从属模式下,PCM1808设备在LRCK (针脚7)下工作,与系统时钟SCKI (针脚6)同步。
PCM1808设备不需要LRCK和SCKI之间的特定相位关系,但需要
LRCK和SCKI同步。'
(PCM1808数据表第15页)
我担心这一点。
TAS5756M的LRCK和MCK (新音频MCK)是否同步?
(我是否需要设置一些寄存器来同步这些?)
谢谢你。