This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:LRCK和SCKI已同步?("非音频主时钟"模式)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775017/tas5756m-lrck-and-scki-are-synchronized-non-audio-rate-master-clock-mode

部件号:TAS5756M
主题: PCM1808中讨论的其他部件

你(们)好
我正在计划下面的音响系统。

我无法为TAS5756M提供音频时钟。

因此,我将使用TAS5756M "非音频速率主时钟"模式,如下面的数据表图表所示。
(“非音频时钟”将由系统中的微处理器提供....)

(TAS5756M数据表第36页)

我计划使用上面图63中的"新音频MCLK"作为PCM1808的SCKI。

根据PCM1808数据表,此设备要求SCKI之间的LRCK同步。

就像下面的一个...

“7.3 Tm3与数字音频系统同步
在从属模式下,PCM1808设备在LRCK (针脚7)下工作,与系统时钟SCKI (针脚6)同步。
PCM1808设备不需要LRCK和SCKI之间的特定相位关系,但需要
LRCK和SCKI同步。'
(PCM1808数据表第15页)

我担心这一点。

TAS5756M的LRCK和MCK (新音频MCK)是否同步?
(我是否需要设置一些寄存器来同步这些?)


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于TAS5756,您可以使用内部PLL作为MCLK输入。只需三根I2S电线输入即可。这是否可以解决您的担心?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,秦刚。
    感谢您的回复。

    我知道TAS5756M可以作为MCLK使用内部PLL。
    如下图所示,对吗?

    我认识到当TAS5756M作为从属模式工作时使用此模式。
    因为在这种情况下,PLL需要接收SCLK,GPIO或MCLK作为基本时钟。

    我想使用TAS5756M作为主模式。
    由于PCM1808在我的设计中存在,因此此设备需要音频时钟作为主时钟(SCKI针脚),但我的设计中的微处理器不能提供音频时钟。

    根据PCM1808的数据表,它 需要与LRCK同步的主时钟(SCKI引脚)输入。

    根据TAS5756M的数据表,它可以通过PLL从非音频速率主时钟提供音频速率主时钟,如下所示(“新音频MCLK”)。



    所以,我猜“新音频MCLK”也可以用作PCM1808的主时钟(SCKI针)。

    在这种情况下,LRCK和“新音频MCLK”是同步的吗?
    还是可以将其配置为通过“调整大小”设置进行同步?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshimasa,您好!

    快速答案是:是的,新的MCLK,SCLK和LRCLK是同步的,因为它们都来自1个时钟源PLL。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 迪伦。

    感谢您的回复。
    我在我的董事会上确认了这一点。
    正如您所说,新的MCLK,SCLK和LRCLK是同步的。

    感谢您的善意。