请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 您好,
我正在与最终客户合作评估 TLV320AIC3204EVM,当我们将编解码器设置为MCLK 12.288MHz的主编解码器(生成BCLK=6.144MHz和FS=32kHz)时,我们遇到了来自TLV320AIC3204编解码器的405.5MHz和417.7875MHz的辐射或正电流。 我们有单独的模拟和数字接地设计和实施建议。 405.5MHz和417.7875MHz的谐波为6.144MHz。
为了进一步解决此问题,我们尝试使用频谱分析器在AIC3204 EVM板上执行射频探查,发现即使在编解码器编程之前,也已经存在405.5MHz正频。 您是否知道激励来自何处? 我仍然没有为编解码器提供任何MCLK。
此致,
Leo